Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 300 Ladesäulen im Rahmen des portugiesischen Programms zur Förderung der Elektromobilität MOBI.E
Projektdetails:
Siemens unterstützt London auf dem Weg an die Spitze der Elektromobilität.
Source London ist eines der größten Netze zum Laden von Elektrofahrzeugen in Großbritannien. Bis 2013 sollen in der britischen Hauptstadt ca. 1300 Ladestationen in Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen Partnern installiert werden.
Mit Source London soll die Umweltverschmutzung eingedämmt, die Akzeptanz der Elektromobilität verbessert und London als Zentrum der Elektrofahrzeug-Revolution etabliert werden. Technologie von Siemens bildet das Fundament von Source London und sorgt für die zugrundeliegenden IT-Systeme, die Infrastruktur, Serviceleistungen sowie das Portal und die Kundenschnittstelle.
Projektdetails:
Hardware:
Software:
Entwicklung des Rahmens für Elektromobilität in ganz Europa.
Das Demonstrationsprojekt Green eMotion ist Teil der FP7 Green Cars Initiative des European Economic Recovery Plans.
43 Partner aus Industrie, Energiewirtschaft, von Elektrofahrzeug-Herstellern und Kommunen sowie von Universitäten und Forschungsinstituten haben sich zusammen getan um einen allgemein akzeptierten und benutzerfreundlichen Rahmen für Elektromobilität zu entwickeln und zu demonstrieren. Dieser Plan besteht aus zusammenpassenden und skalierbaren Technologielösungen in Verbindung mit einer nachhaltigen IT-Plattform.
Projektdetails:
Mit diesem unternehmensinternen Pilotprojekt will Siemens die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen bundesweit untersuchen. Dazu wird eine Testflotte von bis zu 100 Fahrzeugen aufgebaut und von Siemens-Mitarbeitern getestet. Die Daten der Atofahrer fließen unmittelbar in die fortlaufende Entwicklung von Infrastruktur-Produkten und Softwarelösungen ein. Ziele des Projektes sind neben genaueren Erkenntnissen über die Nutzungsgewohnheiten auch fundierte Daten über mögliche Anforderungen an Fahrzeuge und Infrastruktur. Siemens unterstreicht mit diesem Feldversuch seinen integrierten Ansatz im Zukunftsmarkt Elektromobilität.
Technische Daten der Ladesäulen:
Technische Daten der Heimladestationen:
Softwarefunktionen:
Gemeinsam mit der BMW AG und den Stadtwerken München (SWM) realisiert Siemens ein Verbundprojekt zur Elektromobilität in der Modellregion München. Die Partner untersuchen einerseits Nutzerverhalten und Präferenzen anhand von verschiedenen Szenarien (Use Cases). Andererseits werden innovative technische Komponenten, Produkte und Systeme zur Elektromobilität entwickelt und erprobt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert.
Projektdetails:
Zusammen mit der BMW AG entwickelt Siemens ein System zum kontaktlosen Laden von Elektrofahrzeugen. Durch induktive Energieübertragung können die Batterien elektrischer Fahrzeuge berührungslos geladen werden. Die Komponenten werden in mehrere Elektrofahrzeuge von BMW als Demonstratoren vollständig integriert. Ab Juni wird in einem Feldtest in Berlin die Leistungsfähigkeit der entwickelten Systeme unter realen Bedingungen untersucht, um die notwendigen Verbesserungen für eine Integration in Serienfahrzeuge zu ermitteln. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium gefördert.
Projektdetails:
The overall purpose of the EDISON project is to bring together research institutions and major industry enterprises and to comprehensively work through all stages of the EV topic, from research through concept and technology development to demonstration. This project will focus primarily on the first two areas: research and concept and technology development.
Project goals:
Project details:
Harz.EE-mobility untersucht, wie regional erzeugte, regenerative erneuerbare Energie optimal für elektrisch betriebene Fahrzeuge genutzt und kontrolliert in das Smart Grid eingebunden werden kann. Elektrofahrzeuge sind dabei, als mobile Speicher, eine vielversprechende Möglichkeit zur Last-Balancierung im intelligenten Energie-Netz der Zukunft. Informations- und Kommunikationstechnologien bringen dabei Daten aus den unterschiedlichen Bereichen zusammen und ermöglichen so eine übergreifende Koordination.
Projektdetails: