Sonnenergie kann nicht nur zum Heizen von Gebäuden, sondern auch zur Energieerzeugung genutzt werden. Bei dieser Technologie, die auch bei dem kürzlich gestarteten Desertec-Projekt zum Einsatz kommen soll, wird die Wärme des Sonnenlichts genutzt, um eine konventionelle Dampfturbine anzutreiben.
Durch die CCS-Technologie („Carbon Capture and Storage“) wird das CO2 aus einem kohle- oder gasbefeuerten Kraftwerk abgeschieden und dann in unterirdischen Speicherstätten eingelagert. Die Wirksamkeit dieser Technologie wurde in kleinem Maßstab demonstriert. Großanlagen werden voraussichtlich bis zum Jahr 2020 in Betrieb genommen.
Dies sind Emissionszertifikate, die erstellt werden, wenn ein Unternehmen seine CO2-Emissionen auf ein Niveau unterhalb seiner zugeteilten Emissionsobergrenze reduziert. Der Inhaber kann diese Gutschriften auf Märkten handeln, die geschaffen wurden, um die Preise für die Gutschriften festzusetzen und den Handel mit den Gutschriften zu vereinfachen. Potenzielle Käufer der Gutschriften sind Unternehmen, die ihre Emissionsobergrenzen überschritten haben, Investoren, die mit einer Preiserhöhung rechnen, oder Akteure, die die Gutschriften vom Markt nehmen möchten, um die Preise für die Gutschriften in die Höhe zu treiben und die Kosten für die Überschreitung der CO2-Emissionsobergrenzen zu steigern.
Bezeichnet die Reduktion der Stromnachfrage als Ergebnis von politischen Maßnahmen, Technologien oder Verbrauchsmustern, durch die weniger Strom verbraucht wird als es sonst der Fall wäre.
Eine Fördermaßnahme, die Betreibern von Stromerzeugungsanlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und diesen Strom in das Verbundnetz einspeisen, einen garantierten Preis über einen festen Zeitraum bietet. Durch diese Garantie erhalten Investoren einen Anreiz für die (häufig erheblichen) Investitionen, die für die Errichtung solcher Anlagen erforderlich sind.
Bei einer herkömmlichen Gasturbine kommen auf ein Teil Elektrizität jeweils zwei Teile Abwärme. Bei Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerken wird die erzeugte Abwärme für eine zweite, mit Dampf betriebene Turbine genutzt, um den Gesamtwirkungsgrad zu verbessern.
Über HGÜ-Leitungen können große Energiemengen mit sehr geringen Verlusten über große Entfernungen übertragen werden – ein wichtiger Faktor für die Übertragung von Strom aus erneuerbaren Energien, da dieser häufig in großer Entfernung von den Gebieten erzeugt wird, in denen die größte Nachfrage besteht.
Die Übertragung elektrischer Energie vom Erzeugungsort zu den Unterstationen in der Nähe der Verbraucher.
Herkömmliche Stromzähler erfassen lediglich den Stromverbrauch. Moderne Stromzähler informieren die Haushalte, ob im Netz ein Unter- oder ein Überangebot an Strom besteht, so dass der Verbrauch an das Stromangebot angepasst werden kann.
Ein intelligentes Stromnetz („smart grid“) ist ein integriertes System, in dem durch die Kombination von Stromversorgung und IT-Technologie eine intelligente Lieferung von den Erzeugern an die Konsumenten und umgekehrt erreicht wird. Das System ist insofern intelligent, als es digitale Technologien einsetzt, um die Effizienz zu optimieren, Energie und Kosten einzusparen und eine gesteigerte Zuverlässigkeit und Transparenz zu erreichen. So können die Kunden beispielsweise sehen, wann der Strom am billigsten ist, und ihre elektrischen Geräte entsprechend betreiben. Intelligente Stromnetze werden in vielen Regionen gefördert, um Probleme in den Bereichen Energie, Umweltschutz und Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu bewältigen.
Bei einer elektrischen Entladung fließt Elektrizität durch ein Medium, das normalerweise nicht leitend ist, z. B. Luft. Dieser Effekt wird beim Schweißen produktiv genutzt. Bei Übertragungsleitungen hingegen werden unerwünschte elektrische Entladungen in der Regel verhindert, indem der Abstand von Komponenten, zwischen denen es zu einer Entladung kommen kann, so groß gewählt wird, dass er von einem Lichtbogen nicht überbrückt werden kann.
Kombination elektrischer Betriebsmittel, die eine Unterstation bilden: Luftisolierte Schaltanlagen werden als Freiluftanlage eingesetzt, verwenden Luft zur elektrischen Isolierung und haben einen großen Platzbedarf; gasisolierte Schaltanlage können im Freien oder in Innenräumen installiert werden, sind kompakter und verwenden unter Druck stehendes Gas in einer Metallkapselung zur elektrischen Isolierung.
Gründungsstrukturen, auf denen die 3,6-MW-Anlagen errichtet werden. Die aus Stahl gefertigten Monopiles werden exakt positioniert und in den Sand am Meeresboden gerammt. Sie bieten Halt und Stabilität und halten über Jahrzehnte den hohen Belastungen durch Wind und Gezeiten stand.
Dieser Begriff bezeichnet den Punkt, an dem die Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen nicht mehr über den Kosten für die Stromerzeugung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe liegen.
Die kompakten und wartungsfreien gasisolierten Schaltanlagen sorgen mit hochentwickelten Sicherheitsfunktionen bei beiden Umspannstationen für hohe Zuverlässigkeit bei der Energieverteilung.
Die Kapazität der Stromerzeugung muss so bemessen sein, dass sie den Bedarf auch während Spitzenlastzeiten abdecken kann. Allerdings treten Bedarfsspitzen im Allgemeinen nur zweimal am Tag über wenige Minuten auf. Während der übrigen Zeit arbeiten viele Generatoren weit unter ihrer Kapazität oder werden sogar ganz heruntergefahren. Heute arbeiten Ingenieure daran, den Spitzenbedarf gleichmäßiger über den Tag zu verteilen.
„Photo“ (Licht) plus „Voltaik“ (Elektrizität); Vorgang, bei dem Sonnenlicht (Photone) unmittelbar, d. h. ohne mechanischen Prozess, in Elektrizität umgewandelt wird.
Alle Komponenten, die für die Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität über den photovoltaischen Prozess benötigt werden. Dies schließt auch das Photovoltaikfeld und die so genannten BOS-Komponenten (Balance of System) ein.
Das kleinste Element eines Photovoltaikpaneels; das Halbleiterbauelement, mit dem Sonnenlicht in elektrischen Strom umgewandelt wird.
Geschützte und versiegelte miteinander verbundene Photovoltaikzellen, die Strom erzeugen, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Hybridfahrzeuge, wie sie heute auf dem Markt sind, sind mit einem kleinen Batteriesystem ausgestattet, das den Kraftstoffverbrauch optimiert. Die Hybridfahrzeuge der Zukunft werden neben einer leistungsfähigen Batterie einen kleinen Verbrennungsmotor besitzen, der die Reichweite des Elektroantriebs vergrößert. Zum Aufladen dieser Fahrzeuge genügt dann eine Wandsteckdose.
Bei diesem Verfahren wird mithilfe spezieller Reinigungssubstanzen das CO2 aus dem Rauchgas eines Kraftwerks abgeschieden, bevor die gereinigten Gase über den Schornstein des Kraftwerks in die Atmosphäre abgeleitet werden. Diese Technologie lässt sich für Prozesse in fossil befeuerten Kraftwerken einsetzen.
Eine Methode zur Vorbehandlung von Brenngas und zur Abscheidung von CO2 vor der Verbrennung. Die behandelte Gasmenge beträgt nur 1 Prozent der Menge, die bei der Abscheidung nach der Verbrennung anfällt, während die CO2-Konzentration doppelt so hoch ist.
Vom Anwender fernbedienbares Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssystem, das im Offshore- und im Onshore-Bereich die einwandfreie Funktion sicherstellt.
Ein Strommessgerät, dass den Stromverbrauch des Kunden fast in Echtzeit an das Versorgungsunternehmen übermittelt.
Bei dieser CO2-freien Erzeugungstechnologie wird die Sonnenstrahlung durch Felder von Spiegeln auf ein Absorberrohr mit einem integrierten Wärmeträger gebündelt. Der Wärmeträger überträgt die Wärme an eine zentrale Stromerzeugungseinheit, in der Dampf erzeugt wird, der eine Turbine antreibt. Solarthermische Kraftwerke werden in erster Linie in Südeuropa und in den USA eingesetzt.
Ein Blindleistungskompensationssystem, das mithilfe von Leistungselektronik, Drosseln und Kondensatoren sicherstellt, dass der Strom und die Spannung, die von Windenergieanlagen geliefert werden, die Anforderungen des britischen Stromversorgungsnetzes genau erfüllen.
Aufgabe der Transformatoren auf den Offshore-Plattformen und in den Umspannstationen an Land ist das Anheben und Absenken der Stromspannung, um so den Transport der Elektrizität effizienter zu machen.
Anlage, in der Strom verteilt (Lastverteilerwerk) und/oder von Hoch- oder Mittelspannung auf eine niedrigere Spannungsebene transformiert wird (Umspannwerk), je nach Anforderungen des Kunden; Unterstationen bilden die Verbindung zwischen Übertragungs- und Verteilungsnetzen.