Auf der Basis umfassender Erfahrung und Know-How in der Planung und Analyse elektrischer Versorgungsnetze hat Siemens PTI leistungsfähige Simulations- und Analyse-Tools entwickelt, die Netzplanungsingenieure in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen. Die Softwareprodukte der Power System Simulator (PSS®) Product Suite sind weltweit marktführend im Hinblick auf technische Leistung sowie Benutzerfreundlichkeit. Zahlreiche Schnittstellen ermöglichen die Interaktion aller Produkte der PSS® Product Suite untereinander und unterstützen auch die Einbindung in andere IT-Systeme.

PSS®SINCAL (Siemens Network Calculation) ist eine hochleistungsfähige Planungssoftware zur Simulation, Bewertung und Optimierung von Versorgungsnetzen. Das Tool wird weltweit von Planungsingenieuren in über 300 städtischen Versorgungsbetrieben, bei regionalen und nationalen Stormversorgern sowie Industrienetzbetrieben und Beratungsfirmen eingesetzt.
PSS®SINCAL bietet eine große Auswahl modernster Analysemethoden für elektrische Netze sowie Gas-, Wasser- und Fernwärmerohrnetze – integriert in einer einzigen leistungsstarken und intuitiven Benutzeroberfläche.
Die kommerzielle Datenbankstruktur ermöglicht eine einfache Anbindung an die bestehende IT-Umgebung des Kunden. Automatisierungsfunktionen auf Basis von COM-Server-Technologie ermöglichen auch die Konfiguration von kundenspezifischen Modellen und Anwendungen. PSS®SINCAL verfügt über zahlreiche Schnittstellen und lässt sich in jede beliebige IT-Architektur integrieren. Darüber hinaus dient es als Grundlage für die Hauptdatenbank aller Siemens PSS® Softwareprodukte. Durch das asymmetrisches Netzplanungsmodell eignet sich PSS®SINCAL insbesondere auch zur Simulation von dezentraler Erzeugung und zur Modellierung von Windparks.
Seit Oktober 2011 ist die neue PSS®SINCAL Version 8 verfügbar. Version 8 enthält zahlreiche neue Funktionalitäten für die Planung und Analyse von elektrischen Versorgungsnetzen und Rohrnetzen – insbesondere neue Methoden für die Berechnung von Smart Grids und zur Einbindung von Windenergie – und bietet neue Schnittstellen zu SCADA- und Messsystemen.
Zu den bedeutendsten Neuerungen zählt, dass in PSS®SINCAL V8.0 nun auch eine native 64 Bit Version der Anwendung verfügbar ist. Auf 64 Bit Betriebssystemen werden im Zuge des Setups automatisch die 32 Bit Version und die 64 Bit Version installiert. Beide Programmversionen können problemlos gleichzeitig genutzt werden.
Auch die Benutzeroberfläche wurde erweitert. In der Netzgrafik können nun auch Hintergrundkarten mit Satellitenbildern aus dem Internet direkt in die PSS®SINCAL Netzgrafik heruntergeladen und aktualisiert werden.
Die benötigten Kartendaten werden von Bing™ Maps (Microsoft®) zur Verfügung gestellt und bedürfen einer Registrierung bei Bing™ Maps.
Des Weiteren ist in der Benutzeroberfläche von PSS®SINCAL V8.0 ein komplett neues Diagrammsystem verfügbar. So erfolgt die Darstellung der Diagramme nun mit einer vollständigen Seitenvorschau, d.h. neben den Diagrammen werden auch die Kopf-/Fußzeile, der Rand und das Schriftfeld direkt angezeigt.
Auch im Bezug auf Elektronetze bietet PSS®SINCAL V8.0 etliche Neuerungen. So ist ein erweitertes Leitungsmodell mit Impedanzmatrix für Lastflüsse verfügbar. Diese erweiterte Modellierung ist jetzt mit Hilfe von Kopplungsdaten möglich. Bei Verwendung von Kopplungsdaten wird die Leitung mit folgendem Ersatzschaltbild modelliert:
Darüber hinaus sind mit PSS®SINCAL V8.0 nun auch Stabilitätsberechnungen in unsymmetrischen Netzen möglich. Dies ist vor allem für die mittlerweile verstärkt auftretenden neuen Netzstrukturen wie Micro Grids sinnvoll. Der entscheidende Vorteil besteht in der völlig freien Modellierung eines unsymmetrischen Netzes.
Auch im Lastfluss können aktive und passive Elemente, welche 3- und/oder 1-phasig sein dürfen, nachgebildet werden.
In PSS®SINCAL V8.0 ist eine vollständige neue Schutzdokumentation verfügbar. Diese wurde in Verbindung mit dem neuen Diagrammsystem realisiert. Für jeden dokumentierten Staffelweg wird eine benutzerdefinierte Diagrammseite bereitgestellt, die alle erforderlichen Daten visualisieren kann.
Das Diagramm ist zweigeteilt: Im linken Bereich wird der Staffelweg des Netzes, welcher die die Netzelemente und Schutzgeräte in schematischer Darstellungsform enthält, abgebildet. Rechts daneben wird das eigentliche Diagramm, welches die Auslösekennlinien der im Staffelweg enthalten Schutzgeräte enthält, angezeigt. Zusätzlich zu den Auslösekennlinien der Schutzgeräte können im Diagramm auch die Strombänder, die Zerstörungskennlinie, Motoranlaufdaten oder der Trafo-Inrush angezeigt werden. Sowohl der Staffelweg als auch das Diagramm werden komplett automatisch durch die neue Schutzdokumentationsfunktion generiert.
Der Ergebnisumfang der Oberschwingungsberechnung wurde für unsymmetrische Netze umfassend erweitert.
Nun werden die Ergebnisse komplett für alle Leiter bereitgestellt. Damit kann die Strom- und Spannungsverteilung auch in unsymmetrischen Netzen detailliert analysiert werden.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde in PSS®SINCAL V8.0 umfassend erweitert. So kann der wirtschaftliche Nutzen von Ausbau- und Restrukturierungsmaßnahmen (mithilfe der Kapitalwertmethode) bestimmt und deren Kosten in Jahresintervallen (mithilfe der Summenmethode) bewertet werden.
Die Berechnungsergebnisse werden in Jahresintervallen jeweils zum Jahresende bereitgestellt. Somit können die Investitionsaufwendungen und laufenden jährlichen Kosten beurteilt werden. Für die eigentliche Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer Netzausbau- oder Restrukturierungsmaßnahme muss der bestimmte Kapitalwert den erwarteten Einnahmen im Betrachtungszeitraum gegenüber gestellt werden. Die Investition ist wirtschaftlich, wenn die Einnahmen größer als der Kapitalwert aller Aufwendungen sind.
Auch im Bezug auf Strömungsnetze bietet PSS®SINCAL V8.0 eine entscheidende Neuerung. So wurde das PSS®SINCAL Berechnungsverfahren für Fernwärmenetze so erweitert, dass damit nun auch die Berechnung von Fernkältenetzen möglich ist. Die Bearbeitung und Modellierung von Fernkältenetzen erfolgt exakt wie jene von Fernwärmenetzen. Es werden dieselben Netzelemente verwendet und auch die Eingabedaten und die Ergebnisse sind identisch. Die Auswahl der zu modellierenden Netzart ist allerdings notwendig. Dies erfolgt über Berechnungsparameter. Dort kann im Feld Netzart zwischen Wärme und Kälte gewählt werden.
Viele weitere Features, z.B. im Bereich Zuverlässigkeit und Dokumentenhandling, wurden in PSS®SINCAL Version 8 integriert. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Versionshinweisen.
Termine
Anwendertreffen
Momentan sind keine Anwendertreffen geplant.
Information Sessions
Sie sind ein neuer PSS®SINCAL Anwender? Sie möchten Sie mehr erfahren? Nehmen Sie an unserer PSS®SINCAL Produktpräsentation teil und profitieren Sie von einer anschließenden offenen Frage- und Antwort-Runde mit unseren Softwareentwicklern.
Messen
Derzeit ist keine Teilnahme an Messen geplant.
Kontaktieren Sie die Anwenderbetreuung oder den Vertrieb, oder suchen Sie nach verfügbaren Updates.